主题中讨论的其他器件: TPD1E04U04、 ESD351、 ESDS312
您好!
我有一个用于惠斯通电桥的数据采集系统。 这些传感器位于电路外部、并通过板载连接器连接到 ADC。 我在 ADC 和电路上的电力线上遇到了一些 ESD 问题。 现在、我将重新设计我的电路、我想在 ADC (和电源)输入线路上添加 ESD 保护功能。
我找到了一些器件(ESD321和其他器件)、但它们的钳位电压始终高于 ADC 绝对最大额定值。 通常、当我选择 TVS 二极管时、我始终检查以下公式:
工作电压< VRWM < VBR < VCLAMP <电压绝对最大额定值
ADC AMR 为5.3V;我搜索了替代器件、但所有器件都具有相似的规格。 ESD321钳位电压为6.8V、其他器件共享类似的钳位电压。 我想使用串联电阻器、但其额定功率会很大、我不确定 ESD 脉冲会损坏器件、因为它是直流信号。
那么、如何解决呢? 当引脚上的电压持续时间非常短时、AMR 是否可以放宽?
提前感谢
Stefano