This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261设计检查

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945972/tusb9261-tusb9261-design-check

器件型号:TUSB9261

大家好、

       我在 TUSB9261上有一些设计注意事项:

 TUSB9261是否将 USB 2.0信号保持悬空 任何副作用或功能都无法正常工作?(例如:闪存固件或兼容性问题)

等)

2.我想仔细检查 SATA 布线阻抗是否为100欧姆+/-15%?

3. 加 电后复位(VDD33和 VDD11)是否稳定至少2ms?

TUSB9261能否将 Winbond W25X10CLSNIG 用于 EEPROM?

5.哪个固件版本可以支持 SATA LED 功能?

6.如何调节 SATA 信号?

7. TUSB9261能否设置 USB3.0信号 RX 信号 EQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面我的评论。

    1.USB 2不能在仅连接 USB3时保持未连接状态。 这违反了 USB 规范、不建议这样做。

    2.是的、SATA 布线阻抗为100欧姆。 我建议使用+/-10%限制。

    3.正确。 这可以通过简单的 RC 电路来实现。  

    4. TUSB9261尚未测试这个特定的 EEPROM。 您应确保满足以下限制。

      • EEPROM 要求:
        • 支持 SPI 模式0。
        • 支持固定18.75MHz SPI 时钟。
        • 使用8位字大小和24位地址长度。
        • 必须允许在一个操作中写入256字节。
        • 建议最小闪存大小为512kB (64k x 8)。
        • 支持以下操作码:

    5.电流 FW 支持 LED 运行, 如数据表第7.3.1.3节 GPIO/PWM LED 指定中所述。 LED 由 GPIO 引脚供电。

    6.遗憾的是无法调整 SATA 信号性能。

    7. TUSB9261确实有 USB 3 RX EQ 是自适应的、并且是自动配置的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

           TUSB9261是否具有 Linux Kernel 5.4.45驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261可与 Linux 中的默认 USB (UASP 和 BOT)驱动程序搭配使用。