This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Linux 驱动程序支持检查

Guru**** 2769135 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950645/tusb9261-linux-driver-support-check

器件型号:TUSB9261

大家好、

        TUSB9261是否 具有 Linux Kernel 5.4.45驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB9261提供标准接口(UASP、大容量存储 BOT)并与内置驱动程序一同工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    商定、TUSB9261应与用于 UASP 和大容量存储 BOT 操作的内置驱动程序配合使用。