This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH928Q-Q1:DS90UH928Q-Q1 LVTTL 输出

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, DS90UH928Q-Q1, DS90UH926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950120/ds90uh928q-q1-ds90uh928q-q1-lvttl-output

器件型号:DS90UH928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF384ADS90UH926Q-Q1

大家好、

我的客户正在使用 DS90UH928Q-Q1 解串器。 但是、客户需要 LVTTL 输出以用于新的显示项目。  因此、我推荐使用 DS90UH928Q-Q1 + DS90CF384A。  DS90UH928Q-Q1将 FPD-Link 转换为 LVDS、 将 DS90CF384A 转换器 LVDS 转换为 LVTTL。

我的问题是、我们是否有一个 IC FPD-link 至 LVTTL 解决方案? 或者、您是否有比 DS90UH928Q-Q1 + DS90CF384A 更好的解决方案?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我不熟悉 LVTTL。 LVTTL 是否与并行 RGB 相同? 如果是、您可能需要查看 DS90UH926Q-Q1。  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢。  

    另一个问题是 DS90CF384A 的 DS 表示它是24位 RGB、客户能否将其配置为18位 RGB? 寄存器配置来控制引脚是否悬空?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您可以将每种颜色的2个 LSB 位保持断开状态。 有关18位视频的更多信息、请参阅 DS90UH926Q-Q1的数据表。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    明白了。 非常感谢。