This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10-EP:SN65HVD10-EP

Guru**** 2824845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10, THVD2450, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937291/sn65hvd10-ep-sn65hvd10-ep

器件型号:SN65HVD10-EP
主题中讨论的其他器件:SN65HVD10THVD2450THVD1450

我正在分析一个对器件输出具有外部保护的电路中的 SN65HVD10MDREP。 我需要内部16V 钳位的特性来确定我的电路是否通过。 有没有人可以为16V 内部钳位提供室温容差、温度系数和有效串联阻抗? 或者、16V 钳位上的电压与电流间的关系图是否可用? 我需要在没有施加的电压瞬态串联100欧姆的电路中对其进行分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    遗憾的是、内部 ESD 单元不是单独表征的。  钳位与电路一起工作以提供16kV HBM 保护。   钳位不会发生快照、其工作方式与二极管类似。 您期望什么类型的瞬态?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 ESD 瞬态。 它是来自屏蔽层上流经双绞线的电流的耦合芯线电流。  SN65HVD10具有电压输入范围、15 μ s 内 A 和 B 上的瞬态脉冲为+/-50V 至100 Ω。 我有一个电磁兼容性测试、用于以较低的阻抗(小于100欧姆)驱动器件。

    我需要知道内部16V 钳位的特性、以便能够将数据表中传输到器件的能量转换为我必须分析的测试设置中传输的能量。 如果新的测试设置为16V 齐纳二极管提供的电压超过额定焦耳、我将需要了解内部16V 钳位的电压/电流曲线、以便设计外部钳位来保护器件。

    如果16V 齐纳二极管在室温下为16.0V +/- 8%、且温度系数为+9.2mV/C、则在-40C 结温下、钳位可能为14.12V、串联电阻为 TBD。 如果分析显示在最大齐纳电压下需要外部钳位、则钳位必须钳位到低于最小齐纳电压14.1V 的电压、以保护器件。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的解释。 遗憾的是、我没有 任何相关数据可供提供。 如果我有一些数据、我不建议使用它来设计系统。 钳位的变化不是很好地控制。 如果您需要 具有更高 ESD 级别(更多瞬态电流能力) 的3.3V RS-485收发器、您可能需要了解 THVD1450和 THVD2450。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未供电的器件在负向扫描时通过曲线示踪剂进入闩锁状态、直到达到16V 负向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您获取数据。 实际上、总线引脚具有-9V 和14V 最大绝对电压 当负电压变为-12V 时、会触发内部 ESD 钳位。  当 ESD 被钳制时、它会卡回-2V (保持总线)。 正极和负极在结构中不对称。

    此致、

    Hao