This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS171:旁路电容的建议值

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS171, SN75ALS171A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949591/sn75als171-recommended-value-of-bypass-cap

器件型号:SN75ALS171

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN75ALS171和 SN75ALS171A。

他们对旁路电容器建议值有疑问。

请告诉我们。

RS485收发器通常使用0.1uF 的电容。

是否可以认为该器件是相同的?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、对于这些器件的"旁路"或"去耦"电容器、0.1uF 是一个很好的值。 这将有助于滤除电源输入引脚上可能存在的较高频率、并保持本地电源稳定。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我也同意你的建议。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一