This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 转 USB 桥接器

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950334/pcie-to-usb-bridge

主题中讨论的其他器件:TUSB7340TUSB7320

大家好、高速接口团队、

我正在寻找一种可从 PCIe (Gen2)连接到 USB3.1 (Gen2)的桥接解决方案。
有没有好的解决方案? (可接受多芯片解决方案)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有一个 PCIe (Gen2)到 USB3.1 (Gen1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。

    作为备份、您能告诉我们 什么是从 PCIe (Gen2)到 USB3.1 (Gen1)的桥接解决方案?

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB7340和 TUSB7320。