This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:符合 PD3.0快速角色交换标准

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949918/tps65988-pd3-0-fast-role-swap-compliant

器件型号:TPS65988

尊敬的专家:

TPS65988 FW 是否支持通过 GRL-USB-PD-C2的 PD3.0快速角色交换测试?

https://granitreiverlabs.com/usb-pd-c2/

谢谢、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您是否正在使用 TPS65988DH?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

     是的。 它是 TPS65988DH。

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    988DH 的 FRS 实施是在为主要合规供应商提供 FRS 测试之前开发的。 因此、FRS 实施可能通过也可能不通过某些当前可用的测试解决方案。 此外、FRS 仍然是"尽力"的功能、因为 USB-IF 尚未批准 FRS 产品的一组测试要求。  

    此致、

    Emma