This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:功耗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949367/tusb4020bi-power-consumption

器件型号:TUSB4020BI

我的应用是 tusb4020连接了两个4G 模块。 板上有两个 LDO、一个是3.3V 500mA、另一个是1.1V 300mA、1.1V 仅供 tusb4020使用。 现在、当连接 tusb4020时、1.1V 电压被下拉至0.4、移除 tusb4020后可实现1.1V 恢复。 您是否会检查是否存在任何设计问题? 这样做的其他原因是什么? 这样、我们的应用理论的功耗是多少?

e2e.ti.com/.../0312.USB-HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    是否启用了 SMBus 模式?  集线器的编程电流可能很高。  此外、LDO 的效率如何?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理直接电子邮件。