This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个 TI IC 与 ADM7171ACPZ-R7兼容

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950246/which-ti-ic-is-compatible-with-adm7171acpz-r7

主题中讨论的其他器件:TPS7A91

大家好、

我的客户想知道哪种 TI 解决方案与 ADM7171ACPZ-R7兼容?

感谢您的热情支持。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们目前拥有的与 ADM7171ACPZ-R7最兼容的解决方案是 TPS7A91。 它在噪声性能方面相当(低于 ADM7171)、并且封装尺寸略小(2.5x2.5mm)

    此致、

    Wilson