This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:SPI 闪存至器件验证失败

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943977/tps65988evm-spi-flash-to-device-verification-failed

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好!

我正在使用 TPS65988 EVM。 我已经尝试使用与其连接的 FTDI 将二进制文件刷写到 EVK 中。 但是、当尝试写入时、验证显示"SPI 闪存至器件验证失败"失败。 如何解决此问题?

我已经检查了分类、还检查了电压电平。 一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您在执行以下步骤时看到的内容:

    • 创建新项目或将项目文件加载到 GUI 中
    • 将 EVM 连接到您的计算机并为 EVM 加电
    • 转至"adapter"菜单并选择"configure I2C/SPI adapter setting"
    • 确保在 USB 适配器菜单中选择了 FTDI。
    • 点击"Sweep I2C address ..." 然后单击"开始"按钮。 您在地址扫描中看到了什么?
    • 如果地址具有0x20和0x24等值、则点击"X"或将其关闭、然后继续下一步
    • 点击"Test I2C HI Read (Mode...)" 告诉我您看到了什么?
    • 点击"Test SPI Flash Read"、您在返回的字段中看到什么?

    在我看到上述内容后、我们可以决定下一步要做什么。

    您是否有来自 Total Phase https://www.totalphase.com/products/aardvark-i2cspi/?的 Aardvark I2C/SPI

    此致、

    Peter

    www.totalphase.com/aardvark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前已经使用相同的设置多次将二进制文件转储到闪存中。 但问题是随机发生的。

    我已卸载并重新安装 TI 工具。 我还会得到亚莫利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否说您以前已成功加载文件、并且只是偶尔看到此消息?

    如果是、最好选择使用 Aardvark。

    此致、

    Peter