This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 在 SGMII 模式下使用引脚。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947460/dp83867is-use-of-pin-in-sgmii-mode-for-dp83867is

器件型号:DP83867IS

DP83867IS 在 SGMII 模式下是否使用了以下引脚

 

39.

GPIO1

40

GPIO0

47.

LED_0

46.

LED_1

45.

LED_2

38.

RX_CTRL (自动协商)

33.

RX_D0

34

RX_D1

35.

RX_D2

36.

RX_D3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    引脚39、40、45-47不直接用于 SGMII 模式、但对于器件的总体功能(例如自举)仍然很重要。

    引脚38控制自举以实现自动协商功能。

    引脚33和34驱动时钟信号、但在 SGMII 模式下可选用于提供时钟、因为该信号通常可以从数据线路恢复。

    引脚35和36是 SGMII 的数据输出。

    谢谢、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚39、40、45-47功能自举对 SGMII 有什么好处?

    引脚47详细说明说 SGMII 使能、是否需要?

    从原理图设计检查清单中可以看出、它应该是悬空的、然后它如何帮助 SGMII 的自动协商

    引脚33-36在 SGMII 模式下提供任何寻址、因为我可以看到它用于 PHY 寻址?

    此致、

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    自举独立于 SGMII 操作、因为它们控制整个 PHY 的设置功能。 一些自举引脚确实控制 SGMII 设置、例如引脚47。 如果您希望将这些引脚单独保留,则需要在产品的每次复位或电源循环期间向 PHY 的寄存器写入数据,或者确保您对默认设置满意。

    关于引脚38、设计原理图中确实说它是浮动的、但您仍需要引导它以确保自动协商设置是您希望的方式。 在这种情况下将其悬空意味着不会将其连接到另一个器件、如 FPGA 或 MAC。

    引脚33-36在 SGMII 模式中不提供任何寻址。 SGMII 是一种 MAC 接口,只需将 PHY 引脚的一个部分用于通信,而其他引脚则用于 PHY 的其他功能。

    谢谢、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认、我可以使用引脚33-36在具有 PHY 寻址的同一 MDC/MDIO 线路上连接多个(多达32个) PHY?

    如果是、由于我们只有4个引脚、最多只允许16个器件、因此总共配置了32个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    您只能使用引脚33-36通过 PHY 寻址在同一 MDC/MDIO 线路上连接多达16个 PHY。

    谢谢、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的以下陈述与您所说的不符、

    第8.4.2节

    最多32个 PHY 可以共享公共 SMI 总线。 为了区分 PHY、使用了一个5位地址。 期间
    上电复位时、DP83867会锁存 PHY_ADD 配置引脚以确定其地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himanshu、

    我不知道您在哪里阅读这些内容。 您参考的数据表是否与您使用的器件(DP83867IS)相对应? 第8.4.2节中该器件的数据表规定:"最多16个 PHY 可以共享一条公共 SMI 总线。 为了区分 PHY、使用了一个4位地址"。

    谢谢、

    Gerome