This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988寄存器检查

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950322/tps65988-tps65988-register-checking

器件型号:TPS65988

您好 、专家、

我对 TPS65988寄存器有一些问题。 希望我能从您那里得到答案。

1、所有寄存器值均可通过 GUI 工具读取。  客户是否可以通过 I2C by MCU 读取动态寄存器值? (例如读取功能寄存器0x32、0x33寄存器)

成功协商 CC 后、PD 电流和电压应锁定到特定值。 哪个寄存器将存储?μ A 的电流和电压数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的 PD 控制器提供了一个从器件 I2C 端口来连接主机。 有关  寄存器以及 PD 控制器作为从端口的方式的更多详细信息、请查看 TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册。  

    2.拉电流功能寄存器为0x32、灌电流功能寄存器为0x33。 有关这些寄存器的更多信息、请查看主机接口、其中详细介绍了它们的值。

    谢谢、

    Emma