This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:一些逻辑器件问题和要求(PCA9546A、PCA9545A、PCA9575、PCA9685)

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, PCA9545A, TCA9545A, TCA9546A, LP3943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944774/pca9546a-some-logic-device-questions-and-requirement-pca9546a-pca9545a-pca9575-pca9685

器件型号:

大家好、

我的客户将使用符合  以下要求的英特尔 SOC。

1.PCA9546A 可用作 I2C 扩展器1输入至4输出、但客户 的器件 库中有 PCA9545A。 那么   、pca9546a 和 pca9545a 之间有何差异? 我们是否可以使用 这两个器件 相互替换 ?

2.我们是否可以将 PCA9575用作 具有 I2C (16通道 GPIO)的 GPIO 扩展器

3.我们是否可以使用 PCA9685 作为 LED 驱动器? 为何在 TI.com 上找不到 PCA9685。 我们还有其他 建议吗?

谢谢。

H3C VR13.HC 2p 刀片式服务器项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Frank Xia"]

    器件型号: PCA9546A

    大家好、

    我的客户将使用符合  以下要求的英特尔 SOC。

    1.PCA9546A 可用作 I2C 扩展器1输入至4输出、但 客户 的器件 库中有 PCA9545A。 那么   、pca9546a 和 pca9545a 之间有何差异? 我们是否可以使用 这两个器件 相互替换 ?

    PCA9545A 具有 INT 功能和2个可配置地址引脚、PCA9546A 具有3个可配置地址引脚。 我建议您通过 TCA 器件认证、并建议您改为使用 TCA9545A 或 TCA9546A。

    2.我们是否可以将 PCA9575用作 具有 I2C (16通道 GPIO)的 GPIO 扩展器

    TI 没有 PCA9575。

    3.我们是否可以使用 PCA9685 作为 LED 驱动器? 为何在 TI.com 上找不到 PCA9685。 我们还有其他 建议吗?

    TI 没有 PCA9685。 为了获得建议、我可以将此线程重新分配给另一个产品线、因为除了6507之外、我不支持 LED 器件。

    谢谢。

    H3C VR13.HC 2p 刀片式服务器项目

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢 您的回复。 我们是否有  替代 PCA9575和 PCA9685的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     LP3943/4 (16/8通道)可用作 LED 驱动器和 GPIO 扩展。

    如果您只在寻找多通道 LED 驱动器、不妨看看 LP50系列。