This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:主机未检测到

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942908/tusb1210-not-detected-by-host

器件型号:TUSB1210

您好!

在目标板上、某些板显示主机有时未检测到器件的错误。 如果出现此错误、则会观察到奇怪的 D+引脚行为。 在正常情况下、D+在 BISO 枚举结束时变为高电平、在操作系统启动时降至 GND。 但是、D+在 BIOS 枚举结束时具有 GND 电平。  

您以前是否见过这种现象?

请提供任何建议吗?  

正常工作  

非器件检测错误

谢谢、此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    通过案例显示 BIOS 和操作系统之间发生了总线复位、故障案例显示总线正在暂停、但不在 BIOS 和操作系统之间复位。  您能否提供在通过案例上 DP 变为3.3V 时行为的放大范围截图、以及在发生故障的案例中、hs 流量结束时会发生什么情况?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    下面是放大的示波器截图。 这在线性调频脉冲 K 和 J 期间有一个奇怪的现象

    通道1:DP (黄色)通道2:DM (绿色)

    HS 端接似乎关闭、PM 的低电平上升。 我认为这是一种意想不到的行为、但这种情况在 OK 和 NG 两个地方都得到了观察。

    发生什么事了? 这是否会对该问题产生影响?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    该器件似乎正在发送两个线性调频脉冲 KS?  TUSB1210只有在链路发送命令以生成另一个器件 ChirpK 事件时才会执行此操作。  它似乎不会影响高速握手结果。  您能否发送故障案例的放大图?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的评论。

    如果出现故障、此处是放大图

    通道3:DP、通道4:PM


    无论如何、我知道这种行为不会影响该系统的故障。 我将要求我的客户尝试找出通过和失败之间的任何其他差异

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    HS 握手为奇数、但成功。  客户能否在最初确定的故障区域发送放大的示波器图?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    下面是 NG 案例的范围。 下面也附上了示波器快照。

    您对此波形有什么看法吗?  

    下面是良好的情况。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    NG vase 显示了清晰的器件断开连接-您可以看到来自主机的最后一个 uSOF 的振幅翻倍、这表明器件不再在总线上。  是否可能有 VBUS 切换或类似事件会导致断开连接?

    此致、

    JMMN