This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:关于 htotal 和 vtotal

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949935/sn65dsi83-regarding-htotal-and-vtotal

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器、
尊敬的 I.K.
感谢您昨天的回答。
昨天、我已经确认了如何生成 HS 和 VS。
我从昨天的回答中想到了。
在 DSI 调谐器中、输入 htotal、hfp、vtl、vfp。
但是、SN65DSI83的寄存器映射没有 htotal、hFP、vtotal 和 VFP 寄存器。
因此、我不认为我使用它来生成 LVDS 输出 HS 和 VS。
我的理解是否正确?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    正确。 该器件有自己的方式来执行这些操作、这并不是您真正需要担心的事情。 它相当复杂、这就是我们使用 DSI 调谐器的原因。 您只需按照我先前发送的视频中的说明填写 DSI 调谐器、以生成寄存器设置。 如果您按照数据表中的初始化序列进行操作、并确保 DSI 源的输出与您放入 DSI 调谐器的输出相匹配、则不会出现任何问题。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.
    我已确认我的理解是正确的。
    非常感谢。
    此致、