This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126链

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TUSB8041A, TUSB522P, TUSB212, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943198/hd3ss6126-hd3ss6126-chaining

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: TUSB8041ATUSB522PTUSB212TUSB1002A

您好!

我想以菊花链形式连接 HD3DD6126、以便可以有一个4:1 / 1:4多路复用器。 该芯片能否以菊花链形式连接? 如果是、是否可以提供参考设计?  

如果没有,原因是什么? 如果在链中使用转接驱动器、则多路复用器是否可以菊花链形式连接?

谢谢、

耶万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    HD3SS6126是一款无源多路复用器、可通过菊花链连接以满足您的需求。 这里没有参考设计。 您能否提供系统的方框图、我能提供进一步的评论。 通常、在级联无源多路复用器时、您可能需要一个转接驱动器来帮助恢复信号。 我还可以就转接驱动器的放置发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下图。

    我希望一个板是双向的、因此它可以用作1:4或4:1多路复用器。 我认为、如果将转接驱动器放置在多路复用器1和多路复用器2之间以及多路复用器1和多路复用器3之间、我应该能够将其用作双向电路板。 希望您的输入可以对此提供更多的说明。

    非常感谢!

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    根据您的方框图、我是否可以建议查看 TUSB8041A 等 USB 集线器? 使用此器件可实现类似的功能、但在这种情况下、可以同时使用所有4个 USB 器件、无需额外的多路复用器。 使用 USB 集线器也可以避免使用 USB 转接驱动器。 使用此器件时、USB 主机将限制在电路板的一侧、而 USB 器件将限制在电路板的另一侧。

    如果您希望将主机放置在多路复用器之间的任何位置、我会将转接驱动器放置在靠近 USB 连接器的位置? 此设计的预期布线长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我认为我没有正确地解释我的用例、因为它不是典型的。 我希望制作一个可实现两个目的的 USB 多路复用器、理想情况下、在同一个板上、但如果需要、我可以旋转2个板。 第一种用法是在单个 USB 集线器之间切换4台主机。 这将允许我选择我需要的任何主机。 第二种用法是在4个不同的 USB 设备之间切换、这些设备将连接到所选的主机。 我不想使用 USB 集线器、因为我可能有高带宽器件、例如1080p 60fps 未压缩视频流摄像头。 将其中多个连接到同一系统在过去会导致问题。 这就是为什么我一次只希望其中一个连接。 下面是整个设置的方框图。

    我希望有一个双向多路复用器、在上面的设置中、它可以用作两个多路复用器。 我不确定这是否可行、但希望根据您的经验、我们可以确定这一点。 如果更简单、我们可以设置一个5分钟的快速呼叫来讨论这一点。

    如果有任何不清楚的地方或您对我有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    耶万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未附加到上面、因此在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我知道现在、HD3SS6126也可以双向使用。 我在这里唯一的顾虑是多路复用器"4"端的信号完整性。 此处提供了适用于转接驱动器的良好选项。 TUSB522P 将是一个良好的起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    您是否会将转接驱动器放置在多路复用器1和多路复用器2之间以及多路复用器1和多路复用器3之间? 此外、是否有关于使用 USB 转接驱动器的应用手册/白皮书?

    谢谢、

    耶万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    将器件放置在多路复用器之间是可行的、并且可能会作为第一遍。 我认为最好为每个单独的主机/器件配备转接驱动器、以增加灵活性。 请访问以下链接、了解有关 USB 3链接的 USB 转接驱动器的更多信息。

      

    我建议查看 TUSB1002A 数据表(USB 3转接驱动器)、因为它在应用部分中也有很好的信息。 您还需要 USB 2转接驱动器、我建议查看 TUSB212数据表。 以下链接是有关实现此类器件的指南。