This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1474:脉冲持续时间

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5973, SN65HVD1474, THVD1451, THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943595/sn65hvd1474-pulse-duration

器件型号:SN65HVD1474
主题中讨论的其他器件:TLC5973THVD1451THVD1551

您好!  

我们使用 TLC5973内的脉冲发生器来创建 SDO 信号。 由于内部振荡器的变化、脉冲的范围相当大(15ns 至45ns)。  

我们最初以为使用多谐振荡器将脉冲拉伸至100ns、从而将 SDO 脉冲转换为 RS485、从而进一步运行到另一个 PCB 上。 脉冲展宽器可使脉宽与20Mbps 收发器兼容

您是否有任何应用手册或建议来说明信号如何使 其成为 SN65HVD1474可接受的条件? 或任何其他一般性建议。

我们还使用50Mbps 收发器 THVD1451进行了另一次迭代。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    您能否分享更多详细信息(可能是方框图)、以描述您在系统级尝试实现的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:  

    我现在尝试创建一个方框图、但要提供此帖子以获取帮助。  

    我们有一个 TLC5973创建 SDO 脉冲、该脉冲需要转换为 RS485才能运行到另一个远距离 PCB。  

    我们尝试使用以下方法、但 SDO 脉冲为15ns 至45ns、我认为这太短了。  

    SN65HVD1474DGKR 20Mbps

    THVD1451DR  50Mbps

    您以前是否看过类似这样的应用、以及解决此问题的建议方法是什么。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还没有看到类似的应用。 THVD1451和 THVD1551是 TI 拥有的最快的 RS485。 即使器件可以接受 SDO 脉冲、由于总线负载、驱动器也可能无法工作。 除了拉伸脉冲之外、我还想不到任何解决方案。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有可用于拉伸脉冲的推荐器件或解决方案。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我不是专家。 网上有一些想法

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述每个收发器的最小脉冲要求是什么?  

    谢谢、

    JDJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ、

    为了满足50Mpbs 数据速率的最小位宽、最小脉宽应大于20ns。 当然、最好具有更宽的抖动裕度。

    此致、

    Hao