This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780-Q1:-

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948457/sn65hvd1780-q1--

器件型号:SN65HVD1780-Q1

您好!

器件数据表提到了+/-200mA 的短路电流限制、短路保护的持续时间限制是多少?

2.对于总线上的串联电阻器是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    持续时间没有限制。 如果器件加热、内部热关断(TSD) 将启动。

    通常、如果要在 总线上添加串联电阻以限制电流、该值介于10欧姆和30欧姆之间。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    SN65HVD1780-Q1 RS85收发器 IC 数据表已提及以下电压电平(用于 V.oh 和 V.ol)、但低于适用于 VCC 在5V 和 VCC 3.3V 下的 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在使用3.3V Vcc 时询问 VOH 和 VOL 值?  是的、这些 VOH 和 VOL 也适用于 Vcc=3.3V。

    此致、

    Hao