This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:用作具有多个器件的总线中继器

Guru**** 2503855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944808/tca9802-using-as-a-bus-repeater-with-multiple-devices

器件型号:TCA9802

大家好、

我想知道我是否可以在下面显示的配置中将 TCA980x 用作总线中继器类型。 它具有以下特性:

  • 适用于所有器件的单电源
  • 从设备沿 TCA980xs 之间的总线长度

谢谢、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 但每个中继器都会增加其传播延迟、因此可能需要降低频率。 (检查最后一个从器件的时序。)

    为什么有这么多中继器? 总线段实际上是否大于上面显示的值? 是否可以使用星型拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要注意的一点是、您在主器件侧的总线需要上拉电阻器、但 TCA980x B 侧的所有其他节点不需要上拉电阻器。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速反馈。 注意到的频率。

    总线段将很长并且全部在一条线路中、因此拓扑结构也是如此。 星型拓扑不适用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的提醒、我只是忘了将它们添加到我的图纸中。