This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181无信号问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947429/tmds181-tmds181-no-signal-issue

器件型号:TMDS181

大家好、

 

我的客户正在使用 TMDS181、发现了一些问题。

 

TMDS181用于 HDMI OUT 输出、问题包括:

  1. 将 HDMI OUT 输出设置为4K 分辨率时、主机重启后、如果执行 HDMI 电缆插拔操作、则可能没有信号(显示屏中无图像);
  2. 如果将 HDMI OUT 输出设置为1080p 分辨率、则表明信号良好。 然后将其重置为4K 分辨率、主机在 HDMI 输出连接到 HDMI 电缆时重新启动、信号良好。

 

在调试过程中、客户发现:

  1. 在4K 分辨率的情况下执行 HDMI 电缆插拔操作时、从设备可能会上拉 HPD_SRC 两次。 在第二次将 HPD 拉高时,主机不会重新读取从机的 EDID。
  2. 对于4K 分辨率的情况、当从器件第二次上拉 HPD_SRC 时、TMDS181的前端 TMDS 信号继续存在、而 TMDS181的后端 TMDS 信号消失。 如果再次上拉、显示屏中没有信号。 对于1080p 分辨率的情况,在第二次将 HPD 拉高时,主机不会重新读取从机的 EDID,但信号很好。
  3. 连接从显示器后、HPD_SRC 被上拉、而 HPD_SNK 始终保持3.3V 高电平。

 

根据上述信息、您能否帮助确认以下两个问题:

  1. 为什么4K 分辨率下没有信号、但1080p 效果不错?
  2. 在4K 分辨率的情况下,如果在主机启动之前连接了 HDMI 电缆,为什么信号良好,但如果在主机启动后执行 HDMI 电缆插入和拔出操作,则可能没有信号?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享他们的原理图供审核?

    您是否具有对 TMDS181的 I2C 访问权限、以便转储工作情况和非工作情况下的 TMDS181寄存器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  David

               附件是原理图和寄存器数据、请检查。

              在这两种情况下、TMDS181芯片的寄存器数据看起来相同。

    此致、

    广源

    e2e.ti.com/.../TMDS181-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广源

    我看不到 TMDS181寄存器转储数据、您是否要将数据附加到 e2e TT?

    具体而言、请检查 寄存器0x0Bh 中的 TMDS_CLOCK 比率位字段。 该字段从 SDA_SRC/SCL_SRC 接口上发生的对从地址0xA8偏移量0x20位1的 DDC 写入的监测更新。 当 SCDC 寄存器组中地址0xA8偏移量0x20的位1写入1'B1时,该域将设置为1'B1。 当地址0xA8偏移量0x20的位1写入1'b0时,该域将设置为1'b0。 只要 HPD_SNK 无效的时间超过2ms、该域就会复位为默认值。

    0–TMDS 时钟为 TMDS 位周期的1/10 (默认)-> HDMI1.4

    TMDS 时钟是 TMDS 位周期的1/40 -> HDMI2.0

    您还能探测时钟输出吗? 您应该看到、HDM1.4为300MHz、HDMI2.0为150MHz。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    转储寄存器和原理图如下所示。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TMDS181_A000_Schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../TMDS181_A000_registers_A000_data.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在通过和异常情况下测量 TMDS181时钟输出?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    是的、时钟输出为148.5MHz、但我没有保存图片。

    谢谢

    广源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广源

    我会请吴阳就这个问题与您安排一个电话。

    谢谢

    David