This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:2电源模式与3电源模式

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944871/dp83869hm-2-supply-mode-vs-3-supply-mode

器件型号:DP83869HM

大家好、团队、

我的客户在其设计中使用 DP83869HM、并对2种电源模式有以下问题。  

  • 使用2电源模式与3电源模式是否有任何优缺点?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Errol、

    在2电源和3电源模式之间、PHY 的功能或性能没有差异。

    如果客户板载1.8V 直流/直流转换器的电源更高、则3电源模式有助于降低功耗(瓦数)。

    --

    此致、

    Vikram