This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:交换数据 D+和 D-引脚以提供保护

Guru**** 2929300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944589/tpd6e05u06-interchange-data-d-and-d--pins-for-protection

器件型号:TPD6E05U06

您好!

我们是否可以更改 D+和 D-引脚以保护 USB 连接器?

此致

Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    是的、您应该能够做到这一点。 如果您查看数据表的第16页、可以看到一个布局示例显示了此用例。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"按钮。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢。 我的问题已解决。

    Vikas Dabas