This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564RNQEVM:在不使用 J1的情况下、FLIP 不能正常工作。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940576/tusb564rnqevm-flip-doesn-t-work-without-using-j1

器件型号:TUSB564RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB564

大家好、

 我正在尝试评估 TUSB564RNQEVM

我查看了"在特定翻转配置中不起作用"论坛。

因此、我检查了在不使用 J1的情况下翻转是否正常(J1开路)。

即使我不使用 J1、FLIP 也不起作用。

 当 Type-C 电缆通过正面连接时、显示器上不会显示图像。

如果 Type-C 电缆通过下侧连接、则 会输出图像。

以下是检查 J1 (2引脚) 电压的结果。

>Type-C 电缆向上---    J1 (2引脚) 电压为 0V。

>Type-C 电缆的下侧-- J1 (2引脚)电压为3.3V。

我已确认自动处理 Type-C 方向。

但是 、当 Type C 位于上升侧时、不会向监视器输出图像。

请告诉我出错了什么。

还是 TUSB564RNQEVM 损坏了?

此致。

Hitotsiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试以下操作吗?

    1. 检查 USB 是否正常工作

    2. 确保 HPD 引脚被驱动为高电平

    3. 检查 AUXP/N、AUXP -> 0.3V、AUXN -> 3V

    4. 禁用 AUX 监测

    5. 检查均衡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已选中。

    结果如下。

    1.电缆正常。  其他电缆的现象相同。

    2. HPD 信号为3.3V。 没关系。

    3.辅助信号没有问题。

      上行模式: AUXp -> 0.5V、 AUXn -> 2.6V

      降压模式:AUXp -> 0.5V、 AUXn -> 2.6V

    5. eq 配置为默认配置。

    4.如何禁用 AUX 监测功能?

    我尝试通过 I2C 访问 EVM 上的 TUSB564、但 无法访问它。

      检查 EVM、TUSB564 I2C 和 TPS65986 GPIO0/GPIO2的原理 图是否已连接。

      我认为 I2C 不起作用、因为 TUSB564的 CT0/SDA 和 FLIP/SCL 不是悬空的。

     您能告诉我如何 禁用 AUX 监测功能吗?

    此致、

    Hitotsiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GPIO 模式下、AUX 监测功能会自动禁用、并且所有通道都会启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 AUX 监测的工作原理。

    如果 Type-C 电缆通过上侧连接, 则在 GPIO 模式下不会显示图像。(=  禁用 AUX 监测功能)

    #1 -#5正常、 那么 EVM 上的 TUSB564 是否损坏?

    此致、

    Hitotsiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitotsiyama-san

    您是否有能够捕获 CC 和 AUX 流量的 USB Type-C 分析器?  

    CTL0和 CTL1在翻转和非翻转情况之间的设置是什么?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我没有 USB 分析器。

     我有一个可以观察波形的示波器。

    在 FLP 和非 FLT 这两种情况下,  

    CTL0和 CTL1 设置为默认 设置。

    CTL0 = 1-2 (pu)、CTL1 = CTL0 = 1-2 (pu)。

    此致

    Hitotsiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 I2C_EN、JMP7是否为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、JMP7为低电平(GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下我们的 EVM