This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:带宽设置?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949850/lmh1297-bandwidth-settings

器件型号:LMH1297
Thread 中讨论的其他器件:LMH1983

我有两种不同的12G SDI 设计、两种设计都具有 Arria 10 FPGA、生成297MHz 参考时钟的 LMH1983/LMK00328以及类似的布局。 不同之处在于一个使用 GS12181、另一个使用 LMH1297。 在 LMH1297电路板上、12G 100K 抖动超出0.3规范、在 GS12181电路板上约为0.4、在规范中超出0.3规范。 为了获得 GS12181上的0.22、我必须将带宽寄存器拖转至低电压。 我看到 LMH1297的 A10具有寄存器91和9C 设置、但这似乎无法解决我们仅在 LMH1297设计中看到的100K 抖动问题。 有什么建议吗?

谢谢

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们将通过电子邮件对此进行讨论。 我将很快回复您和您的其他团队成员的最新电子邮件。

    此致、Nasser