This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:申请查询

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949302/tca9511a-application-inquiry

器件型号:TCA9511A

大家好、团队、

您能否帮助确认以下应用程序是否正常? 如果不是、您可以建议更好的解决方案吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Board1是主 I2C 总线吗?Board4是热插拔板吗? 这是对您的系统的非常一般的概述、因此我必须做出一些假设。

    如果您希望使用如下所示的系列实现方案、请考虑如下所示为每个 TCA9511分别让 SCLOUT 和 SDAOUT 面对面(翻转板1上所示的内容)。 这来自 TCA9511数据表的第10.2.1节、该节应进一步阐明设计要求。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    是的、电路板1和电路板4是热插拔电路板。 但我们的器件仅具有 Vin 侧的热插拔功能、因此必须将 Vin 置于热插拔侧、对吗?

    如果我们不能像您显示的图那样将其放在一起。

    还有其他建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾夕法尼亚州、

    我想我看到您所说的内容:您说的是 Board1是主 I2C 总线(即“背板”),而 Board4是外设热插拔总线(即“卡”)?

    如果正确、您只需将 TCA9511A 放置在插入或连接到实时总线的插卡上。 无需将其放置在带电背板总线上。 此图纸是否与预期的应用有所匹配?

    如果您打算这样做,我建议仅在热插拔卡上使用 TCA9511A。

    如果背板上需要热插拔保护、您还可以考虑使用 I2C 开关。 或者、如果背板已经设计好并且已经具有 TCA9511A、那么将它们串联起来应该是可以的;它只会将电压偏移提高一点。

    最棒的

    Danny