请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好、
我的客户正在考虑在其项目中使用 DP83869HM、并有以下问题。
- 我们的应用是1000BASE-X 和1000BASE-T 之间的介质转换器 从数据表中可以看出、我们可以通过使用硬件捆绑来实现这一点、而无需软件/固件。 这种理解是否正确?
- 数据表指出延迟较低、但仅给出了 RGMII <-> Cu 的延迟。 您是否知道光纤<-> Cu 的延迟编号?
- 从数据表中可以看出、1000BASE-X 的总输出抖动为192ps、从该总抖动中可以看出 RJ 和 DJ 之间的差异吗? 此外、1000BASE-X 输入是否有任何抖动容差数字?
- TI 是否会以裸片形式销售此器件?
提前感谢您的支持!
Errol