This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:延迟和抖动规格

Guru**** 2416830 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950107/dp83869hm-latency-and-jitter-specifications

器件型号:DP83869HM

大家好、

我的客户正在考虑在其项目中使用 DP83869HM、并有以下问题。  

  1. 我们的应用是1000BASE-X 和1000BASE-T 之间的介质转换器  从数据表中可以看出、我们可以通过使用硬件捆绑来实现这一点、而无需软件/固件。  这种理解是否正确?
  2. 数据表指出延迟较低、但仅给出了 RGMII <-> Cu 的延迟。  您是否知道光纤<-> Cu 的延迟编号?
  3. 从数据表中可以看出、1000BASE-X 的总输出抖动为192ps、从该总抖动中可以看出 RJ 和 DJ 之间的差异吗?  此外、1000BASE-X 输入是否有任何抖动容差数字?
  4. TI 是否会以裸片形式销售此器件?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    问题1:

    是的、您的理解是正确的。 但是、建议使用软件/固件、以便更轻松地进行调试。

    问题2:

    我们可以将这个问题脱机、因为这些规格是内部规格。

    问题3:

    我想问为什么需要进行细分? 此信息用于什么应用?

    问题4:

    否、TI 不会以裸片形式销售此器件。

    此致、

    Adrian Kam