This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:LV24EVK01时钟输入

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LV24EVK01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950085/ds92lv2421-lv24evk01-clock-input

器件型号:DS92LV2421
主题中讨论的其他器件:LV24EVK01

您好、专业人士、

我目前正在尝试在特定视频面板应用中使用解串器/解串器(LV24EVK01)实现。我从 FPGA 提供串行器的输入时钟(25MHz)信号。 但解串器的 LOCK 和 PASS 引脚不会变为高电平。 它不能与下方发布的信号配合使用。 我尝试提供一些其他信号作为其他信号源的时钟源、它们工作良好。 我对 ser/DES 对的输入引脚接受的最大值为3.3V、一些其他示波器生成的5V 10MHz 时钟信号也起作用。 我正在上传从 FPGA 生成的2个信号、其中一个为5V、另一个为3.3V。 你能告诉我,在我的发言中可能会有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    测量时钟信号时、您能否验证是否有正确的接地和正确的端接?  

    两个时钟信号在画面中都失真。  

    示波器还显示频率为12.5MHz。  

    在第二张图片中、时钟频率正在变化、您可以看到最大值为1.4G、最小值为3.2Mhz。

    请确保 FPGA 时钟输出稳定。

    此致、

    蔡夏利