This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:隔离式 CAN FD

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, ISO1044, TCAN4550-Q1, ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950071/tcan4550-isolated-can-fd

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件: ISO1044ISOW7821

你(们)好

我们需要在不支持 CAN FD 的处理器上实现 CAN FD。  

在这里、我一直在寻找一个外部控制器、并且只找到了 TCAN4550。  

但是、我们需要隔离 CAN FD、并且 TCAN4550具有内部收发器。  

我需要的是 CAN FD 控制器、可以添加隔离式 ISO1044收发器。

我找不到没有收发器的 TI CAN FD 控制器。  

是否有解决此问题的建议?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    TCAN4550-Q1实际上具有一种模式、可以绕过内部收发器、仅使用内部控制器。 数据表中的第33页在图8-11中显示了这一点、在上面的段落中解释了为该功能配置器件的方法。 利用该模式、器件控制器的 TXD 和 RXD 信号分别输出到 GPO2和 GPIO1引脚。 该信号可连接到 ISO1044的 TXD 和 RXD、从而转换为 CAN 总线信号。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik

    感谢您的回复、这解决了我的问题!

     我现在转而选择 ISOW7821 + TCAN1042、而不是 ISO1044 +隔离式直流/直流(Recom R1Sx)。

    您认为这是个好主意吗? 这提供了一个非常干净的解决方案。 有什么缺点吗?

    /Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这两种解决方案听起来都很不错。 我看不到通过这些解决方案中的任何一种进一步缩减 BOM 的方法-单独的隔离式收发器 IC 和直流/直流 IC、或具有集成直流/直流和收发器 IC 的单独隔离器。 根据次级电源的要求以及电路板上方便的布线选项、可能会在这些选项之间做出选择。  

    如果您对这些器件有任何疑问或特殊问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott