This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:P 端口电压注意事项

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944748/tca9554-the-p-port-voltage-consideration

器件型号:TCA9554

TCA9554数据表显示"当 I/O 输入配置为输入时、输入电压可能升高到高于 VCC "、用作输入时、I/O 的电压范围是多少?  I/O 能否低于 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件显示检测到的输入电压为低电平(VIL)或高电平(VIH)。

    如果您的输入信号低于 VCC、则通常需要一些电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、我们的 I/O 引脚可耐受5V 电压。不过、如果您在3.3V 时使用 Vcc、并将引脚拉至5V、则可能会看到额外的 ICC 电流不再符合数据表电气参数的规格。

    在低于 Vcc 的电压下使用器件将导致更高的击穿电流、从而导致更高的电源电流读数。

    如果出于某种原因您需要在与 I2C 线路不同的逻辑范围内使用器件、则可以使用 TCA64xx、因为它充当 I2C 逻辑和 p-port 逻辑之间的电平转换器。

    -Bobby