This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:采用 PCIe 4.0协议的解决方案

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944820/ds160pr410-the-solution-with-pcie-4-0-protocol

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:DS250DF410

最近、我们有一个使用 PCIe 4.0协议的通用测试板项目。 主要要求是支持眼图测试、错误代码测试、平衡自适应和参数可调节、环回和 JTAG 边界扫描。

我们了解到、pci4.0有两种类型的 IC、它们都是转接驱动器。 初步了解之后、ds160r410无法满足功能要求。

另一个以太网重定时器:ds250df410与功能特性更加一致、但速率与16Gbps 不兼容。

您是否想知道是否有支持 PCI 4.0/3.0 (优先级4.0)并满足上述要求的重定时器。

此外、ds160df410是否支持眼图测试、误码率测试、均衡自适应和参数调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    DS250DF410不符合 PCIe 4.0协议、因此不应用于此应用。

    DS160PR410是一款适用于 PCIe 第4代信号调节应用的线性转接驱动器。 它专用于闭合系统、在闭合系统中、CPU 和端点两端的插入损耗都在特定的限制范围内。 在此模式下、CPU 和端点执行自适应均衡、眼图测量和参数调整。 换句话说、DS160PR410充当模拟缓冲器并提供交流和直流增益以提高信号完整性。  

    此致、Nasser