This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:我的计算是否正确?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944731/sn65dsi83-is-my-calculation-correct

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

设计

我希望与以下规格配合使用

◆MIPI DSI

总电压为2200 (H) x1125 (V)(有效电压为1920 (H) x1080 (V))

模式 RGB888 = 24位

FPS 60

因此、总带宽为2200x1125x24x60 = 3.564Gbps。


MIPI 考虑的是4通道、即891Mbps。


MIPI 为1Gbps/通道、我们相信它将满足所需的规格。

◆LVDS


共计2200(H)x1125(V)


有源1920 (H) x1080 (V)


模式 RGB888 = 24位、DE / H / V / 0被添加、28位。


FPS 60


因此、总带宽为2200x1125x28x60 = 4.158Gbps。


LVDS 的速率为每通道1039.5Mbps。

问题


上述规格是否有任何问题?

此致、