This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:关于电源噪声

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163780/ds125df410-about-power-noise

器件型号:DS125DF410

大家好、我叫 Hojae Lee。

我想知道功率噪声规格。

根据数据表、  

50Hz 至100Hz - 100mVp-p

100Hz 至10MHz - 40mVp-p

10MHz 至5.0GHz - 10mVp-p

但通常 情况下、我使用示波器带宽限制将功率噪声测量到20MHz

请告诉我将遵循的规格。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojae、

    请遵循电源噪声的数据表规格。

    谢谢、

    Drew