This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSH4020 sch 设计检查

Guru**** 2549070 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944390/tusb4020bi-tush4020-sch-design-check

器件型号:TUSB4020BI

我的应用是 TUSB 4020B、用于连接两个已设计的 USB 模块。 请帮助检查原理图设计。 你对我有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1_5F00_INTERFACE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    原理图反馈:

    • 我们建议在 XI 和 XO 之间使用1M 电阻器以确保正确的时钟启动时序。
    • USB_VBUS 是一个检测输入、只有在连接了活动主机时才应为高电平。
    • GRSTz 有一个内部上拉电阻器、一个外部上拉电阻器将缩短复位时序。
    • 如果未使用 PWRCTL、则应将其保持未连接状态。  
    • 集线器未成组、因此不需要 R46。
    • 如果应用不使用电源控制输出、则不需要 R41、但可以使用 R41。
    • 确保集线器具有良好的散热焊盘连接。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1_5F00_INTERFACE_2800_1_2900_.pdfThank非常适合您的建议。 我们的应用是 MCU 通过 tusb4020bi 连接两个 USB 接口模块。 这些模块是固定的连接、不需要插入。 PCB 上的空间有限。 哪些引脚可以是 NC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下信号在内部上拉/下拉、不需要外部电阻器:

    FULLPWRMGMTz

    PWRCTL_POL

    SMBUSz

    此致、

    JMMN