This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042AI 是否需要特殊的 xhci 驱动程序?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944357/tusb8042a-do-tusb8042ai-need-a-special-xhci-driver

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041A

霍尔

我们发现 TUSB8042AI 存在问题。

同一器件在 TUSB8041A 下行端口上未发现此问题。

Linux xHCI 驱动程序显示以下消息:

[6.922975] USB 1-1.2:使用 xhci_hcd 的全新全速 USB 器件编号4

[7.027826] USB 1-1.2:找到新的 USB 器件

[7.039037] USB 1-1.2:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0

[7.046636] USB 1-1.2:带宽不足、无法进入新器件状态。

[7.052727] USB 1-1.2:无法设置配置#1、错误-28

TUSB8042AI 是否需要特殊的 xhci 驱动程序?

带宽不足可能是什么问题?

工业版本(TUSB8042AI)与商业版本(TUSB8041A)之间是否有任何差异?


BR。

因尼斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Innis:

    您是否在所有下行端口上看到相同的行为?   正在连接哪种设备?  集线器不会影响全速带宽。  我已经看到许多关于各种 Linux 版本的类似问题的参考。  是否使用 TUSB8042A 和 TUSB8041A 测试相同的构建?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN。

    正在连接哪种设备?
    [i]:MiniPcie 插槽 Wifi,带 BT 模块


    您是否在所有下行端口上看到相同的行为?
    [i]:我尝试了两个下行端口(MiniPcie 插槽),都是相同的行为


    是否使用 TUSB8042AI 和 TUSB8041A 测试相同的构建?
    [i]: 正在收购 TUSB8041A,将需要几个工作日。
          Crr明显 使用不同的主板(带 TUSB8041A),但操作系统和模块相同。
          主板上的非 TUSB8042AI 下行端口插槽没有问题。
          不同供应商在 TUSB8042AI 下行端口插槽上的模块行为相同。

    BR。

    因尼斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Innis:

    TUSB8042A 和 TUSB8041A 的 USB 2.0部分是相同的(下面的转换文档)。  集线器后面连接的设备无关紧要、因为分配带宽的是主机控制器。  带宽不由集线器分配。  您能否确认集线器是否同时连接在 USB 3.0和 USB 2.0上?  一些 Linux 论坛指出、如果 USB 3.0集线器连接到仅支持 USB 2.0的端口、则会出现驱动程序问题。

    此致、

    JMMN