This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:HDMI 转 RGB 原理图设计

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948926/tfp401-hdmi-to-rgb-schematics-design

器件型号:TFP401

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TFP401设计 HDMI 到 RGB 接口转换、他们有几个原理图设计问题、如下所示:

1.对于 HDMI 连接器,引脚15/16/19 (SCL/SDA/HPD)是否应为 NC?

2.所用的 LCD 屏幕只有24个用于 RGB 信号的引脚、因此 像素应连接低、并且只将 QE 与屏幕连接?

CTL[1:3]的用途是什么?它应该如何连接到屏幕?

很抱歉、我对视频接口了解不多。 请在这方面帮助我吗?

非常感谢!

BR、

查尔斯