This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:有关日本 Giteki (TELEC)认证的问题、请参阅 DP83848I-MAU-EK/NOPB

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I-MAU-EK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946248/dp83848i-question-about-japan-giteki-telec-certification-about-dp83848i-mau-ek-nopb

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件: CC2640

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

这是 Digi-Key 的 Takashi。

您能告诉我们 DP83848I-MAU-EK/NOPB 的 Giteki (TELEC)编号吗?

Giteki 是日本射频法律。

www.tele.soumu.go.jp/.../index.htm

我在那里看到了一些德州仪器产品。 但不确定该项目。

通常情况下,外交部的国际事务搜索引擎可以工作。 但有时甚至 Giteki 也没有得到他们的验证。

可以帮帮我们吗?

谢谢你。

此致、

Takashi Matsumura  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我们的团队正在研究此问题、并将在本周结束前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    这不是我们熟悉的数据库。 我们不知道外部供应商可能使用任何器件型号来表示我们的器件。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    您能否与日本团队联系?

    我看到多个德州仪器的产品已在国际事务部注册。

    www.tele.soumu.go.jp/.../SearchServlet

     

    谢谢你  

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我们目前正在对此进行研究、并将很快返回给您。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    这是我们收到的有关此问题的反馈:

    Giteki 或 TELEC 是日本射频法规标准。 这适用于 CC2640等射频器件。 它在美国只是 FCC。 我认为有线接口没有 Giteki 编号。

    谢谢、

    Nikhil