This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:使用 SN65LVDT348、DS90LV804可以在多大程度上运行400Mbps 数据?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT348, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163810/ds90lv804-how-far-the-ds90lv804-can-operate-400mbps-data-with-sn65lvdt348

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT348

您好!

我希望使用 DS90LV804和 SN65LVDT348传输四组400Mbps 数据。 使用2米长的以太网电缆和 RJ45连接器传输数据是否存在风险? 如果2m 不是问题、我可以在多远的距离工作?

此致、