This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:振荡器:XI 的下拉电阻器

Guru**** 2756315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939377/dp83822i-oscillator-pull-down-resistor-for-xi

器件型号:DP83822I

您好!

数据表显示建议在 XI 上进行下拉。 您能告诉我下拉电阻器值吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我将查找电阻值并返回。 但是、您是否在电源稳定后出现时钟? 这可能仅在这种情况下才需要。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    是的、我想关心哪个时钟是在电源之后出现的。

    您能告诉我电阻值吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    电阻值= 10K。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram、

    感谢您的支持。

    如果时钟未延迟、在 XI 中连接下拉寄存器时器件是否会出现问题?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram - San、

    下面是下拉寄存器的另一个问题。 我的客户已使用下拉寄存器= 2K 欧姆进行评估。

    如果使用2K 欧姆电阻、是否存在问题或疑虑?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    请在 XI 引脚上分享波形。 我们可以查看它并签核。

    2.2千欧意味着振荡器必须支持更高的负载电流。 因此、我们应查看一次波形。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    您可以将此请求转移到离线状态吗? 我想展示详细信息、例如原理图。

    此致、
    Nagata。