This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD55:关于每个特性值

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163837/sn65hvd55-about-each-characteristic-value

器件型号:SN65HVD55

大家好、

驱动器的脉冲偏斜没有最大值、是否有最大值?
我也看不到接收器的 HVD55值、但我也想知道这一点。

我还想知道接收器输入阻抗的最小值。

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    驱动器的脉冲偏斜上没有为此部件指定最大值-我们只有此部件的典型值。  

    接收器脉冲偏差也不符合规格-但该器件上的器件间偏差的典型值可能会更低(<6ns)、  

    未直接指定最小阻抗-这是1/8单位负载器件 -通常近似为96K 的输入阻抗-图18显示了典型输入总线电压与-7V 至12V 输入总线电流之间的关系、其中斜率的倒数为 输入阻抗-运行电阻高于96K -但 通常可以假设1/8单位负载器件的最小值为96K 欧姆。

    最棒的

    Parker Dodson