This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-EP:驱动器输出阻抗

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163450/am26lv31e-ep-driver-output-impedance

器件型号:AM26LV31E-EP

您好!

数据表中未列出驱动器的输出阻抗特性。 您是否有有关初始值和随温度、老化和辐射而产生的最大漂移的数据?

这将有助于我使用 AM26LV31E-EP 驱动器对我们的 RS422接口设计的差分输出阻抗进行最坏情况分析。

此致

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    输出阻抗不是直接规格的-您可以通过查看 VOH 和 VOL 来近似计算典型值和最小值、 使用3.3V 电源和电流值-这意味着 VOH 为3V 时、来自3.3V 电源的电流通常为20mA、大约为15欧姆-但这可能会随着 VOH 可能低于3V 而变化。

    温度等环境条件引起的变化反映在数据表中的最大和最小规格中。 该器件不耐辐射、不应用于高辐射环境、因为没有有关该器件如何反应的数据。  

    一旦器件超出规格-可能是由于老化-它将被视为故障器件-我们没有有关该规格的数据、但我们确实有 MBTF 和 FIT 数据、这是我们所连接的任何器件故障结果中最接近的数据 但您也可以使用以下链接: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp#resultstable 

    e2e.ti.com/.../results-_2800_5_2900_.xlsx

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢您的返回、并尝试根据指定的特征回答我的请求。 我理解您的推理、但您是否确定其正确:VOH 典型值等于2.3V、当负载为12mA 时、3.3V 电源的压降为1V 时、会产生83欧姆的典型输出阻抗、这非常大!

    我尝试评估这个对串联端接具有重要影响的参数、因为市场上的一些高级驱动器声称在整个使用范围内具有5至10欧姆的阻抗、据说、 商业 CMOS 器件类型的输出阻抗在输出摆幅范围内介于5到100Ω Ω 之间。

    再次感谢您的帮助、

    此致

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的观看。 除非 曲线接近最小特性(12mA 为1.85V)、否则它似乎与数据表中12mA 为2.3V 的数据不一致。 在没有电流的情况下、输出似乎不能高于2.15V。

    然后、可以在线性器件上计算输出阻抗:(2.15 - 1.4)/60mA = 12.5欧姆

    你怎么看? 我对吗?

    是否可以获得曲线的数值数据?

    再次感谢你的帮助

    此致

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该曲线不是 VOH、而是|VOD|

    总之、没有温度数据、RS-422不需要串联端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您 Clemens