This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:该部件支持的最低速度是多少

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944252/sn65lvcp408-what-s-the-minimum-speed-supported-by-this-part

器件型号:SN65LVCP408

您好专家,

我将使用 SN65LVCP408设计电路板,同时我们希望支持100kHz - 350MHz,但我找不到有关低速性能的信息,您能告诉我它是否支持100kHz-350MHz?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    SN65LVCP408可以处理低至直流的信号。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常好、感谢您的快速响应。

    此致

    Chris