This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:有关以菊花链形式连接 CLK 的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163706/ds125df1610-questions-about-daisy-chaining-the-clk

器件型号:DS125DF1610

各位专家、您好!

我正在探讨将多个 DS125DF1610 (16通道重定时器)的时钟以菊花链形式连接在一起。 我从数据表中了解到,“输出”时钟引脚 CLK_MON_P/N 是 LVDS (兼容)输出。 数据表中不清楚输入时钟引脚 REF_CLK_P/N 是否包含片上终端。

  1. 输入时钟引脚是否包含 LVDS 输入的片上终端?
  2. 如果不是、考虑到输入必须在差分模式下进行交流耦合、建议使用哪种端接方式?
  3. 值得问的是、差分时钟输入是否必须进行交流耦合?

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅下面的输入、

    1. 输入时钟引脚是否包含 LVDS 输入的片上终端?
      • 是的、请参阅下面的方框图
    2. 如果不是、考虑到输入必须在差分模式下进行交流耦合、建议使用哪种端接方式?
      • 无需外部终端
    3. 值得问的是、差分时钟输入是否必须进行交流耦合?
      • 强烈建议使用。 TI 在差分时钟输入上使用交流耦合进行所有重定时器测试、作为器件特性分析的一部分

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师