This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:关于 VS 和 HS 输出到 LVDS

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949876/sn65dsi83-regarding-vs-and-hs-output-to-lvds

器件型号:SN65DSI83

尊敬的 I.K.

与 LVDS 的 VS 和 HS 输出。
我想知道如何生成 VS 和 HS。
我认为如下。
与信号间的关系
通过找到 VSS 从 HI 置为低电平。
通过 VSYNC_PULSE_WIDTH 寄存器的设置值从低电平取消置位为高电平。
我特别想确保"仅通过找到 VSS、VS 才会从高电平置为低电平。"

HS 信号
通过找到 HSS 从 HI 置为低电平。
通过 HSYNC_PULSE_WIDTH 寄存器的设置值从低电平到高电平无效。
我特别想确保"只有找到 HSS、HS 才会从 HI 置为低电平。"
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 Vs 信号表示可编程的行数、当帧的第一行的 HS 有效时、Vs 被置为有效。 当 HS 在达到编程的行数后再次置位时、VS 将取消置位。  

    此致、

    I.K.