This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:转接驱动器设置

Guru**** 2925700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163519/ds64br111-redriver-settings

器件型号:DS64BR111

您好!

我将两个 SATA III 端口用于两个不同的 SSD  

SATA III 信号通过 FR4路由  

一个 SATA III 端口经过5英寸长的布线、通过转接驱动器连接到 SSD ;另一个 SATA III 端口经过5英寸长的布线、并使用柔性电缆(16英寸)通过转接驱动器连接到另一个 SSD

请建议均衡器和去加重配置设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    建议首先从0dB 去加重和最低 VOD 开始(数据表表3 1级)。 然后、从最低均衡设置(表2 1级)开始、 并根据需要将均衡级别提高一步。 此过程可用于 FR4和柔性电缆。 在某些情况下、您可能需要添加去加重功能(表3 2级或3级)、但我们应尝试保持最低的 VOD (1级)。 这将防止过度均衡并简化均衡器的调优。

    此致、Nasser