This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:断电时 TMDS442的电气应力

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940287/tmds442-electrical-stress-of-tmds442-at-power-off

器件型号:TMDS442

大家好、团队、

客户希望了解以下情况下的电应力。

在省电模式下、接收器板(TMDS442)断电、但源板保持上电。 因此视频信号和+5V/DDC 将输出到接收板(TMDS442)。
在电气应力方面是否存在任何问题?

断电时、TMDS442源端(+5V_PWR、SCL/SDA、A/B*)是否为高阻态?

非常感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山崎-圣

    请参阅此表。 我将在接收器板上栅极5V_PWR。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的评论。

    客户希望确认 Vcc (3.3V)断电时的电气应力和状态、但源 IC 已通电? 请您在下面提供建议吗?

    1) 1)当 Vcc (3.3V)断电但源极 IC 通电时、TMDS422的所有 I/O 在电气应力方面是否存在任何问题?

    2) 2) 当  Vcc (3.3V)断电时、TMDS 源端(+5V_PWR、SCL/SDA、A/B*)是否处于高阻态?

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山崎-圣

    TMDS442 输入引脚不包含失效防护电路、因此当 VCC 关闭时、我不会驱动它。

    这可以返回到我之前的响应、即5V_PWR 应被选通。 当5V_PWR 为 L 时、HPD 为低电平并且 SDA/SCL、Y/Z 处于高阻态。 当源检测到 HPD 为低电平时、即使在上电时、也不应根据 HDMI 规范驱动 SCL/SDA 和 A/B。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San。

    感谢你的建议。

    此致、
    Akihisa Tamazaki