This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050B

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943739/pci2050b-pci2050b

器件型号:PCI2050B

你(们)好  

我们的产品在 PCI2050B 方面存在问题、我们从 PCI2050B 寄存器中读取的分类代码为0600h、应该为0604h,供应商 ID 和器件 ID 正确。 我们已经更换了一个新芯片,但结果是一样的。 我们想 弄清楚导致此 结果的原因。 请您研究一下这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的设计人员确认其应为604H、需要挖掘更多的资源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器的值有哪些变化、您能告诉我们如何进一步解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否读取了正确 的字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否读取了正确的字节? 应为06 0400h