This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:工具问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948294/ds90ub953-q1-tool-issue

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我的客户使用953/954和 STP 制造了一些原型。 他们遇到 了一个奇怪的问题、即表示已链接、但无法与远程设备通信:

它似乎在所有速度模式下都链接在一起、裕度分析看起来不错。

在954的 ALP 应用程序上、它显示为已链接、但未正确检测到远程设备。

在 ALP 应用程序上、953中的也显示为已链接、但两个器件都未正确检测。

如果我断开设备之间的电缆、则953正确显示。

链接后、我可以从寄存器中看到远程地址、但不能在主 GUI 上看到。


但是,我仍然无法更改任何远程寄存器。


 

我认为 ALP 应用程序可能有问题、但 我也无法使用我们的工具进行通信。 链接出现问题。 但我感到惊讶的是、它说"链接"。  

任何想法或帮助都将不胜感激。

谢谢

Viktorija


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikorija、

    我看到您的反向通道设置为25Mbps、而不是50Mbps。 是否可以在寄存器0x58 = 0x5E 中设置反向通道?

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!  

    客户也尝试了50Mbps。 其他信息:

    我已经尝试过所有的速度模式、我在每个模式中都看到了相同的问题。 串行器和解串器都表示它们已链接、但我无法通过通道进行通信。   

    当连接到串行器时、我还会看到"RX 锁定状态"切换为 true/false。 我假设这是 解串器的"RX 锁定检测"。 因此、它似乎看不到解串器侧。

    我期待您的反馈。

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您能否将电缆类型更改为 STP 并查看它是否发生了任何变化?

    另外,请尝试设置以下选项:

    - DES reg 0x4C:选择要写入的正确 RX 端口

    -设置/检查实数 I2C 地址

    - 寄存器0x5B SER 器件 ID:设置实际串行器 I2C 地址。 这通常已经加载

    - 寄存器0x5D SlaveID[0]:设置实际 CMOS 传感器 I2C 地址

    -寄存器0x5C SER_ALIAS_ID:设置混叠串行器 I2C 地址

    -寄存器0x65 SLAVE_ALIAS_ID[0](摄像头别名 ID):设置别名 CMOS 传感器 I2C 地址

    并检查您的 REFCLK 以确保其符合规格。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已尝试这些设置。 串行器地址加载在0x5B、但无法通过954解串器访问远程系统。

    他们将检查 REFCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好检查 REFCLK ppm 和抖动规格、并确保我们的解串器支持该规格。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:在客户的 PCB 上、解串器一直被强制进入 BIST 模式。  

    请关闭此问题。

    谢谢

    Viktorija