This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:单端 LVCMOS 输入?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944207/ds15br400-single-ended-lvcmos-input

器件型号:DS15BR400
主题中讨论的其他器件:DS15EA101

您好!

我想通过 FMC 电缆将1Gbps 单端1.2V 信号缓冲到 FPGA、我想知道将单端输入直接连接到 VPOS 和恒定0.6V 至 Vneg 是否会有任何问题。 这将导致输入 VCM 摆幅300mV 至900mV、我担心输出端出现的噪声及其严重程度。 此外、我想知道在100欧姆差分端接之后、差分放大器其余部分的输入是否为高阻抗? 如果我将一个0.6V 恒定源连接到 Vneg、在终止 VPOS 时、我需要将这个源电阻考虑在内。  

谢谢、

插孔